This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25703A:bq25703A/硬件复位

Guru**** 2589245 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/642159/bq25703a-bq25703a-hardware-reset

器件型号:BQ25703A

您好!

让我来询问一下通过硬件复位寄存器的方法。 我知道、如果 VBUS 电压低于3.5V、寄存器将被复位、因此我想知道复位寄存器值的另一个条件。

此致、

Satoshi / Japan Disty

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果您想复位所有寄存器、VBUS 电压需要降至3.5V 以下。 我不知道其他条件可以复位所有寄存器值。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。