This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3890:查找具有手动复位功能的60s 复位 IC

Guru**** 2604225 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS3898, TPS3896

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/642810/tps3890-looking-for-a-60s-reset-ic-with-manual-reset-funtion

器件型号:TPS3890
主题中讨论的其他器件:TPS3898TPS3896

尊敬的专家:

我正在寻找复位 IC 可以执行以下功能。

*用于在按下按钮60秒时强制关闭电源盒*

有人推荐吗?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ben、

    我想选择正确的器件。 您是指"按下按钮60秒时断电、这意味着按钮必须在整个60秒内处于低电平"还是"按下按钮60秒后断电(按下按钮可以是任意长度)"

    不同之处在于、是否需要按住按钮60秒、或者您只需在按下按钮任意时间后延迟60秒。

    Michael
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    感谢您的回复。 我正在寻找"按下按钮60秒后断电"

    我们是否有合适的器件可以实现此应用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ben、

    在这种  µs 下、TPS3896 (推挽式输出拓扑)或 TPS3898 (开漏输出拓扑)的工作原理是使用外部电容器将延迟设置为60s、公式如下:TPD (r)(s)=[CCT (µF)×4]+ 40 μ s

    您可以使用连接到外部按钮的使能引脚来触发复位。

     http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps3896.pdf

    如果需要任何其他支持、请告诉我。 谢谢!

    Michael