This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] bq24618:模拟与数字接地-数据表和 EVM 文档差异

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24618

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/630431/bq24618-analog-vs-digital-ground---datasheet-and-evm-doc-discrepancy

器件型号:BQ24618

我已经根据 bq24618数据表典型电路设计了锂聚合物电池充电器、图19。 我发现数据表和 EVM 文档之间在 IC 引脚是连接到模拟接地还是数字接地方面存在差异。

bq24618数据表修订版 B SLUSA55B 2015年10月1010修订版、图19

连接到模拟接地

ACP C2

电阻器网络底部的 ISET/ACSET

VREF CE C4

TS C1、R10

GND–EP

TTC CTTC

VFB R1

SRP C10

VCC C7

 bq2461X 的 EVM 数据表、SLUU396A、2010年1月2019年7月修订

数字接地

ACN C9

ACP C5

连接到电压的电阻网络底部 ISET/ACSET

VREF C6

终端

VFB R28

VCC C12

SRP C17

SRN C21

只有 GND 连接到模拟接地?

哪一项是正确的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    其目的是分离模拟接地和电源接地。

    只需确保这些引脚电流路径不会穿过充电器的大电流路径(例如充电电流路径、系统电流路径等)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的输入。 由于数字噪声问题、我已经知道接地隔离的用途。 问题涉及这两份参考文件,它们没有说同样的东西。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们对这种混乱表示歉意。 EVM 是一款经实践检验的工作解决方案、我们建议遵循 EVM 指南。