This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ77905EVM-707:BQ77905 / BQ77905EVM-707 CHG 引脚/ OV 问题

Guru**** 2531720 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ77905

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/641959/bq77905evm-707-bq77905-bq77905evm-707-chg-pin-ov-questions

器件型号:BQ77905EVM-707
主题中讨论的其他器件:BQ77905

您好!

我有一些关于 CHG 引脚和与 BQ77905和 EVM 模块相关的 OV 条件的问题。

我使用 EVM 模块对电池配置进行了初始测试、效果非常好。 我还测试了我的个人设计、它的工作方式与 EVM 模块完全相同。

我注意到、当我低于4.25V 的 OV 阈值(我的电池每个电压为4.15V/)时、CHG 引脚将为"低电平"。 我不确定磁滞范围在这种情况下是否生效(200mV)?

在 CHG 引脚变为"高电平"之前、我的电池实际上是否必须小于4.25V-0.2V = 4.05V? 如果出现这种情况、那么这么大的迟滞范围的原因是什么?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、一旦超过4.25V 的 OV 阈值、电压必须降至4.25V-0.2V=4.05V 以下、然后才能再次启用 CHG 引脚。 这种迟滞是为了防止"抖动"、因为一旦移除充电电流、您的电压将快速下降。 如果在电压下降一点后很快启用 CHG FET、则充电器可能会继续充电、电压将再次跳变。 因此、即使电压不再安全、您也可能最终会对电池进行脉冲充电。 因此、延迟和迟滞都是确保安全性的重要组成部分。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dmax:

    感谢您的回答。 在我的问题解决之前、我只想问最后一件事。

    当我首次将电池连接到 BQ77905时、它们处于4.15V 的单个电池电压。 这是否意味着即使我没有超过4.25V、它仍会将其置于 OV 迟滞范围内? 这就是我感到困惑的地方。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andrew:
    我相信您的答案在数据表的8.3.2.1中。 部分"... 假设器件复位后出现 OV 故障。" 因此、如果您在 OV 迟滞范围内组装电池组、CHG 将在电池连接后保持关闭状态。 如果您以足够的电流放电、CHG 将从体二极管保护功能中导通、请参阅8.3/8、但 OV 将在低于迟滞阈值之前不会清除。
    我们知道电池通常以低至中电荷状态存储、运输和组装、因此这不应成为生产问题。 当然、在使用 EVM 的实验中、您将会遇到更广泛的情况。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、WM5295、我必须错过数据表中的"假设复位后出现 OV 故障"!! 感谢您对我的澄清!

    此致、