This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65916:在 VCC_SENSE 电源之前对 SMPS/LDO 输入进行排序?

Guru**** 2562120 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/630729/tps65916-smps-ldo-inputs-sequencing-before-vcc_sense-supply

器件型号:TPS65916

您好!

 我们在设计中使用 TPS659161RGZR 器件。 根据用户指南、LDO4_IN 连接到5V 电源、所有其他 SMPS/LDO 输入连接到3.3V。 此外、VCCSENSE 和 VCCA 引脚连接到3.3V 电源。 根据我的理解、PMIC 在 VCC_SENSE > VSYS_HI (3.1V)后开始生成电源。 因此、在斜升期间、当3.3V 输入电源超过3.1V 时、PMIC 启动。

在 D3V3电源(VCCSENSE 输入)超过3.1V 之前、是否必须将5V 电源(LDO4_IN 的输入)加电?

此外、在我们的设计中、我们计划使用 TPS71550生成 D5V0电源。 该 LDO 的启动时间是多少?

此致

Raja

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Raja、
    在启用 PMIC 之前(即 VCCSENSE 通过 VSYS_HI 之前)、LDO 电源不一定会斜升。 但是,在打开资源之前,必须确保资源的每个供应都可用。 为了确保情况如此、我们建议在启用 PMIC 之前提供所有资源。
    我正在咨询此部分的专家、以获取更多评论...
    此致、
    弗兰克
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Raja、

    正如 Frank 所说、关键是在 LDO 使能之前提供输入电压。 如果您可以确保这一点、那么在 VCC_SENSE 变为高电平后、为 LDO 输入供电就没有问题。

    关于 TPS71550 LDO、我检查了数据表、图17显示了大约500us 斜坡至3.3V。 因此、5V 可能大约为1ms。 如果您需要更多信息、请在 LDO 论坛中创建单独的主题、他们可能会提供更多信息。

    此致、
    Karl