This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25120A:关于 BQ25120的文档、如何以任何流程或顺序实施固件。

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25120A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/642732/bq25120a-about-documents-for-bq25120-how-to-implement-firmware-in-any-process-or-order

器件型号:BQ25120A


BQ25120A 芯片是一款非常出色的芯片。
但是、没有足够的数据来使这些器件正常工作。

例如、很多人在尝试使用此芯片时不知道操作过程。
数据表中没有流程。

例如、如果我们正在开发可穿戴设备产品、请告知我们如何以任何顺序或流程实施固件。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sunbae,

    感谢您关注此芯片。 BQ25120A 系列的芯片取得了巨大成功。  

    现在、我们来看看 PROCESS、我建议使用数据表来了解器件模式。 我们在数据表中包含了时序图。  

    我还将制作详细的视频、介绍 IC 的不同工作模式。  

    这是一个示例.c 文件、您可以将其用于固件。  

    请随时在论坛上发表您的任何问题!

    Gautham

    e2e.ti.com/.../1067.bq25120_5F00_charger.c

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我已经获得了样片并组装了 PCB。
    我将实施固件。

    我无法检测 USB 充电电缆是否已连接或断开。
    在什么条件下、我应该读取什么寄存器?

    哪种寄存器和条件?

    谢谢你。

    SunBae Yim。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sunbae,

    您可以通过多种方法来实现该目的。  

    1.使用/PG 引脚指示存在适配器。  

    2.当/CD 引脚为低 电平时、I2C ACKS (您可以读取状态寄存器)指示充电器存在。  

    3.您可以读取寄存器0x01上的 VIN_OV 和 VIN_UV 故障(位 B7和 B6)、以了解 VIN 也存在。  

    此致、

    gautham