This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2376-H:可以在输入电压为24V 时使用 TPS2376-H 进行设计?

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2376-H

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/630685/tps2376-h-possible-to-design-with-tps2376-h-at-vin-24v

器件型号:TPS2376-H

您好!

是否可以使用 TPS2376-H 为输入电压:24V 和 Poıt:12W 设计 PoE 级?

随附了客户的原理图。 它确认当客户尝试在布局上实施设计时 IC 出现故障。  

请就此提供建议吗?

谢谢、

金属

e2e.ti.com/.../POE_5F00_IN-_5F00_-08-_2D00_-POE.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Meta:

    有可能未检测到 PD、因为与检测电阻器(R242)并联的 UVLO 电阻器(R241、R244、R248)使总检测电阻达到~23.5k 欧姆、低于第6页指定的1%阈值: www.ti.com/.../tps2376-h.pdf

    尝试增大 UVLO 电阻器(R241、R244、R248)、同时保持 UVLO 的分压比。

    谢谢、
    Thomas A.