This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM53601-Q1:如有需要、最佳做法是反向馈电保护?

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2419

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/643207/lm53601-q1-best-practice-back-feed-protection-if-needed

器件型号:LM53601-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS2419

WEBENCH 设计/完整器件型号:3554830/14 LM53601QDSXRQ1

基本问题是转换器是否具有任何类型的反馈公差?  

以下是一个用例示例:

应用手册:

  • 该器件用于将外部电源转换为器件的固定值5VDC
  • 转换后的电源用作5VDC 第三方板的主电源
  • 第三方电路板本身包含一个 USB 接口
  • 当外部转换电源不可用时、可通过 USB 接口为第三方电路板供电、例如。 在初始配置期间
  • 第三方电路板具有针对 USB 接口的自包含反馈保护
  • 在某些情况下、电路板可能会意外由 USB 和转换器供电

基本问题是转换器是否具有任何类型的反馈公差? 如果没有,如果第三方板上的两个电源都处于活动状态,保护它免受任何错误的第三方 USB 电源的影响的最佳做法是什么? 经验表明、第三方电路板对+/-2%的电源波动很敏感、即使它具有额定的容差5VDC +/- 5% 、因此我不想仅仅通过中的任何二极管、除非我必须这样做。

BSR-CCP LV/MV DC/DC 应用程序的 John Tucker 建议使用 TPS2419、我将对此进行调查、但需要注意的是、该器件正在提供第三方电路板、我无法使用 USB 电路对此器件进行"或"访问... 但基本问题仍然存在、因为我在器件文档中没有看到任何与反馈公差相关的内容、以及在什么时候这是一个问题。

感谢所有优秀的 TI 设计工具!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有关 LM53601的信息。  没有针对具有外部 电压的保护

    在转换器运行时在输出上。

    我会像 John 建议的那样使用某种开关。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我想记住、是谁制造了集成设备、这些设备在 USB 和电池之间、以便为某些设备供电并通过 USB 和电池充电。 虽然我不会充电、但我也在想、也许这就是我们要去的路。 您是否知道 TI 是否拥有此类器件?