This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100-G1:BQ34Z100EVM:有关 SLUA334B 的步骤问题、第2部分

Guru**** 2556890 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ2002E, GPCCHEM, BQSTUDIO, BQ34Z100-G1, BQ34Z100, GPCRA0

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/636806/bq34z100-g1-bq34z100evm-step-problem-regarding-slua334b-part-2

器件型号:BQ34Z100-G1
主题中讨论的其他器件:BQ2002EGPCCHEMBQSTUDIO、、 BQ34Z100GPCRA0

我仍然无法通过"当未知接近 Qmax 值时:"中的初始步骤6。  我已经对类似的线程提出了建议、我认为我的"大多数"数据闪存值是正确的、但我仍然必须错过一些东西。

我的系统是一个2节镍氢 AA 电池系统、将 BQ2002E 用作充电控制器。  我已附加最新的 gg 文件、主寄存器状态的当前图片和日志文件

...kevine2e.ti.com/.../cycle1_5F00_5.log

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../IT_2D00_5.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kevin:
    您的文件和循环有几个问题。
    -您是否使用了正确的化学 ID? 您是否使用 gpcchem 来识别您的 chem ID?
    设计容量为1500mAh? 此值是否适用于您的电池? 如果是、我建议使用较低的 C/7放电率。
    -此外,我看不到您的 fc 标志被设置。 您可以确保满足充电终止条件、以便设置 fc 标志。
    -在充电后放松期间、您的电流不是0。 仍有一些电流流入电池。 为什么会这样。

    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Onyx、

    我的回复:
    -在以前的 e2e 线程中,我遇到了 gpcchem 的问题。 我向您发送了我的文件、您告诉我它是6113
    -是的、在大多数情况下为1500mAh。 我们将来还可能提供2000mAh。 接下来我将尝试 C/7。
    是的、这就是我要运行的东西。 FC 不会设置、MaxError 不会更改为5%。 您能告诉我我哪些充电期限条件是固定的吗?
    -流入电池的电流是 BQ2002E 生成的"涓流脉冲充电"
    ->但是、第二天早上我禁用了 BQ2002E。 即使这样做并等待数小时、FC 也不会设置。

    Kevin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    由于您使用的是镍氢化学电池、因此您的充电终止必须基于-dV 或 dT/dt 条件、而不是基于锥形电流条件。 我建议  将镍氢电池负增量电压从17更改为4mV、并将 镍氢电池负增量时间从16秒缩短为5s。 将 镍氢 Delta 温度时间更改为90年代、  将镍氢保持时间更改为40年代。 希望这将允许设置 FC 标志。

    在静置期间、您不能进行涓流脉冲充电。 必须切断充电器以进行 OCV 测量。

    谢谢

    Onyx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Onyx、

    我仍然无法设置 FC。  这是一个更新的.gg 文件

    Kevin

    e2e.ti.com/.../IT_2D00_7.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Kevin

    您有新日志吗? 更新后、您是否对监测计发出了复位命令?

    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    更新这些值后、我没有发送复位消息(stat/control reg 仍然为0x0016、完全访问)。 现在我打开它使能了吗?

    Kevin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    否 发出重置命令并重复测试。
    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    仍然不幸运的 Onyx。  以下是我的最新日志、寄存器和 GG 文件

    Kevin

    e2e.ti.com/.../IT_2D00_7a.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Onyx、

    在 SLUA334B 中、第2步是发送 SMB 命令46、字0000以开启 FET。  我在 BQ34Z100-G1数据表或 BQStudio 中的任何位置都看不到该命令、因此我忽略了该命令。  这是否是我无法设置 FC 且我低于100%的原因?

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kevin:
    该监测计没有 FET、因此没有 FET 命令。
    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是很好的了解。  我还可以尝试其他任何操作吗?

    此致、

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果在器件中学习仍然失败、您可以使用在线电量监测计参数计算器、使用编程化学 ID 后立即导出的相同日志文件和新(未学习) GG 文件。 测量仪表参数计算器可在此处找到:
    http://www.ti.com/tool/GPCRA0
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yevgen、

    我提交了 GPCRA0 (随附)和失败结果(也随附在下一次上传中)的报告。  我在哪里对此数据闪存进行更正?  我在 BQ34Z100数据表或 BQStudio/EV2300中找不到"OCV 1379mV"的引用  

    Kevin

    e2e.ti.com/.../s700_2D00_report.zip

    e2e.ti.com/.../s700.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    问题不在于数据闪存存储器、而在于电池电压与数据库中所选的化学 ID OCV 相比过高。

    如果选择的化学 ID 不正确、则可能会发生这种情况;如果测试存在问题、导致电压过高、则可能会发生这种情况。 (2)这里的情况似乎是这样、因为充电后的弛豫时间不足、所以电压还不能稳定在较低的值、从而导致随后放电期间的电压过高、高于 OCV。
    通常、放电开始前、建议充电后的最短休息时间为2小时。 但是、在某些阻抗更高的情况下、需要使用更长的休息时间。 您可以看到、当电压停止变化时、休息时间就足够了。 在您的案例中、我会在充电后休息5小时、以确保这一点。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Yevgen、

    今天、我要仔细地重做 GPCRA0测试。  同时、如何知道我选择了正确的化学 ID? Onyx 告诉我使用化学 ID 6113。

    我的系统是一个2 * AA 大小的镍氢电池、电流为1500mAh (是的、很小)。  未来可能需要高达2000mAh 的电量。

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    验证化学 ID 的最佳方法是运行充电/放松/放电/放松测试。

    此处:
    1) 1)按全电芯制造商规定的条件充电、

    2)休息时间为2小时(如果电压未完全稳定、可为5小时)、

    3)放电(锂离子电池的放电速率为 C/10、镍氢电池或铅酸电池的放电速率为 C/20)、

    4)放电5小时后。

    生成的日志文件将提交到化学选择工具。  


    请参阅以下说明手册中有关提交格式的详细信息:

    此致、
    Yevgen