This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC6C5712-Q1:PWM 故障始终存在、读取的故障值为0x3F

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: TLC6C5712-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/629985/tlc6c5712-q1-pwm-fault-always-present-fault-value-readed-is-0x3f

器件型号:TLC6C5712-Q1

您好!

我使用的是芯片 TLC6C5712-Q1、我的 PWM 输入存在此问题、始终从 ANY_PWM_ERROR 寄存器收到 ERR 引脚报告的故障。 当我读取故障寄存器时、我得到值0x3F、也就是说、所有 PWM 输入都存在故障、即使我屏蔽其中的一些输入、我仍然得到该值和误差。

 不产生该故障的唯一方法是屏蔽所有 PWM 输入,已经检查了频率为200Hz 的信号,它是数据表中指定的低电平有效,并且占空比时间没有接近限制,与关断时间相同。

还有什么其他东西可以触发该故障吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    豪尔赫、

    确保至少有5us 的低电平时间和40us 的高电平时间、否则输入端将出现 PWM 故障。 如果您不使用 PWM 输入引脚或需要在 PWM 输入上进行0%/100%的占空比、则可以屏蔽 PWM 故障。 详细信息您还可以参阅以下应用手册。

    http://www.ti.com/lit/an/slva802/slva802.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、感谢您的回答。

    PWM 信号可以是 50%、从上升沿到上升沿的时间为5ms、因此您提到的这种情况不存在、我还应该处理什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    从上升沿到上升沿为5ms、但不应超过20ms (PWM 检测)。 除此之外、无需考虑其他事项。