This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS40222:最大功率瓦数和功耗的方式

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS40222, TPS40422

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/630681/tps40222-how-maximum-power-wattage-and-dissipation

器件型号:TPS40222
主题中讨论的其他器件: TPS40422

我们是否可以使用此 IC 满足以下 要求?

Vin = 12V

VOUT = 0.85V

输出电流40A (最大值)

使用 I2C 的可编程输出电压

使能控制

输出裕度控制

如何在该 IC 中管理功率耗散、因为在数据表中没有详细说明过热特性。

请建议一些解决方案 来满足要求

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我想您的器件型号中可能有一个拼写错误。 TPS40222的额定电流为1.6A、不支持 I2C 或输出电压裕量调节等任何高级功能。 您能否使用正确的器件型号重新发布?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很抱歉、正确的器件是 TPS40422