This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65175:TPS65175/TPS65175A/TPS65175B/TPS65175C 之间的差异

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65175C, TPS65175B, TPS65175

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/630641/tps65175-difference-between-tps65175-tps65175a-tps65175b-tps65175c

器件型号:TPS65175

大家好、

请您帮助我的客户回答以下问题吗? 谢谢。

  1. TPS65175/TPS65175A/TPS65175B/TPS65175C 之间有何差异?

  2. 为什么有4个版本的 TPS65175? 如果客户需要3.3Vcc、首选哪款器件为 TPS65175或 TPS65175B?  

  3. 由于 TPS65175/TPS65175A 与 TPS65175B/TPS65175C 不是引脚对引脚对引脚、因此在原理图设计中、应注意哪些主要差异?   

 Kevin

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    请参阅以下比较表:

     

    TPS65175

    TPS65175A

    TPS65175B

    TPS65175C

    VCC 默认值

    3.3V

    1.8V

    3.3V

    1.8V

    VCOM_DAC 引脚

    不适用

    不适用

    附加输出信号
    (可用作同相输入)

    附加输出信号
    (可用作同相输入)

    如果不需要额外的电平转换器输出-建议使用 TPS65175B。

    如果需要第二个 VCOM 缓冲器(连接到 VCOM_DAC)-建议使用 TPS65175B 或 C

    此致。

    Ilona