This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 反馈问题:设计3554830/14 LM536015QDSXRQ1

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2547, TPS2419, LM53601-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/642932/back-feed-question-design-3554830-14-lm536015qdsxrq1

主题中讨论的其他器件:TPS2547TPS2419LM53601-Q1

***忽略/删除***

这个线程对我想要进行的实际查询没有什么影响。 为了更好地匹配 Foum、已在另一个帖子中使用基本器件型号对基本问题进行了澄清和创建。 最初、我尝试了几个器件型号、但电路板不接受它们的有效值。 我找到了一个行之有效的方法。  

DC-DC 转换开关固定5V 输出

如果使用该器件将外部电源电压降至5VDC、并使用具有5VDC 的 USB 连接器为控制板供电、则最佳做法是什么?对于可能的转换开关反馈、该连接器可以为器件供电? 设备是否内置了任何类型的反馈保护? 控制板使用 USB 作为编程端口、并在安装过程中在外部电源不可用时使用。 它可用于手动诊断、这可能同时激活两个电源。 我宁愿不使用通用二极管、因为压降可能会导致控制板变得不稳定。 该电路板的保险丝为@ 300mA、典型电流为~ 125-250mA。

5VDC 控制板具有简单的反馈、可保护 USB 电源。 转换开关端如何? 控制板文档显示这不是问题、除非控制器承受很大压力...

感谢您的设计工具!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Todd、

    为什么您没有填写器件型号字段? 支持由器件型号过滤。 不加注可能导致延迟支持。 我可能会建议使用 TPS2547等 USB 控制器或类似的控制器、也可能建议使用智能二极管或 TPS2419等控制器、将板载5V 电源轨与外部 USB 5V 连接/隔离
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    "为什么您没有填写器件型号字段? 支持由器件型号过滤。 如果不填充、可能会导致延迟支持。"

    由于您的 Web 应用程序不接受来自数据表和 WEBENCH .pdf 文件的以下任何格式的器件/设计编号:"LM53601QDSXRQ1"、 "LM53601"、"3554830/14"、"3554830"、"3554830/14 LM53601QDSXRQ1"。 我同意,如果这种支持确实有效,支持将会更好。

    我刚刚尝试了"LM53601-Q1"、结果成功了。  这已成为一个反馈建议、因为我将用这个基本零件号来重新措辞原始问题、即使它不是特定的。 我建议您对输入滤波器重新编码、使其更加灵活。