This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZ23603:数据表中公式(12)的解决方案错误

Guru**** 2694555 points

Other Parts Discussed in Thread: LMZ23603

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/630336/lmz23603-wrong-solution-on-equation-12-in-the-datasheet

器件型号:LMZ23603

您好!

当我设计一个涉及 LMZ23603的新电路时、我希望根据数据表中您的 EQ (12)来选择输入大容量电容。 您的公式不正确、或者所提供的示例解决方案是。 使用您提供的公式、我不会得到22,3µF 作为 oyur 示例的最小值。 我得到了3,1µF .

那么、您可以检查一下吗? 要么是我完全失去了数学技能、要么是数据表中的某件事完全错误。

此致

Benjamin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在本例中、它们指出了120mV 的纹波、然后在计算中使用240mYV。如果使用240mV、我会得到与您相同的结果。 3.07 μ F。 让我们看看模块团队对它的评价。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    120mV 时,您得到的值约为6,1µF μ V。 因此、出现了问题。 感谢您的快速回复!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Benjamin、

    感谢您在数据表中指出这种差异。 我会让别人解决这个问题。  

    在以下条件下运行

    1. deltaV = 0.120V  
    2. fsw = 812khz

    公式= 3A *(3.3V/12V)*(1 - 3.3V/12V)/(812000 * 0.12)> 6.138uF  

    此致、

    Jimmy Hua  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢!