This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS653853-Q1:关于 TPS 653853-Q1的转向角监控

Guru**** 2476455 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/642907/tps653853-q1-about-steering-angle-monitoring-of-tps-653853-q1

器件型号:TPS653853-Q1

我想确认如何使用 TPS 653853-Q1的转向角监控。
我理解它的工作原理如下。

1)降压/升压器运行并提供 VDD6 (6V)。
2) VSOUT 2正常工作。
3)转向角监测工作正常。

问题1.
是这样吗?

Harukawa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Harukawa-San、

    您对功率流的理解是正确的、我已指派该器件的专家根据需要提供更多详细信息。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Harukawa-San、您好!

    该器件实际上处于 NDA 状态、在开放的 E2E 论坛中不应支持该器件、因此在将来请直接联系 TI 支持团队。 我将在很短的时间内将答案删除、然后将其从该论坛中删除。

    基本理解是正确的、但当我通过 TI 渠道获得您的联系和问题时、我可以添加更多详细信息。

    此致、
    Scott