This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65381A-Q1:TPS65381A-Q1CAN 唤醒

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65381A-Q1, TCAN4550-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/642137/tps65381a-q1-tps65381a-q1can-wake-up

器件型号:TPS65381A-Q1
主题中讨论的其他器件: TCAN4550-Q1

硕士、

我们正在推广 TPS65381A-Q1以替代 NXP FS6500/FS6400。  客户对 唤醒功能有一些要求。 由于 FS6500具有 CAN 接口唤醒和多个 GPIO 唤醒功能、TPS65381A 还具有 CAN 唤醒引脚、 但是从数据表中可以看到、CAN_WU 引脚只是一个电压敏感型引脚、与通用 GPIO 唤醒功能没有什么区别、我们如何实现 CAN 接口唤醒? 另一个问题是、客户需要3个 GPIO 来唤醒 PMIC、但 TPS65381A-Q1只有一个唤醒 GPIO、我们是否有一些建议来实现多个 GPIO 唤醒? 添加或门是一个选择、但电流将是一个问题。

我们是否有  更强大的 SBC 来替代 FS6500/6400?

感谢并期待您的反馈。

最恰当的考虑

Fu Eric  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Eric、
    TPS65381A-Q1提供 CAN 唤醒功能、但需要外部 CAN 物理接口(收发器)、如 TCAN104x、TCAN105x、另请参阅数据表中的图6-9。 我们确实提供了 TCAN4550-Q1、该器件将 CAN 收发器与 CAN 控制器集成在一起、但不提供电源(LDO 除外)。 关于多唤醒选项:对于哪些功能/信号、客户打算使用这些功能/信号? 我没有看到除有线 OR 之外的其他选项、但希望了解对它的需求(或者如果它只是与 FS6500提供的功能相匹配?)。
    此致、
    弗兰克
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Eric:

    器件上有2个唤醒引脚:CANWU 和 IGN。 通常情况下、CANWU 将连接到 Frank 所述的14引脚 CAN 收发器、其中 CAN 收发器的 INH 输出是一种可能的唤醒源。 IGN 引脚是连接到"点火"线路的另一个选项。 这两个唤醒引脚都不能用于特定源。 它们都是电平敏感的、但去毛刺脉冲时间略有不同、IGN 具有更长的去毛刺脉冲、以避免从噪声更大的点火线路中错误唤醒。 此外、CANWU 也是锁存事件、即使 CANWU 上的电平恢复为低电平、器件仍将保持开启状态、因为默认情况下不会锁存 IGN、但通过 SPI 寄存器可选择对其进行电源锁存。 如果唤醒源是漏极开路、则可以将多个源连接到其中一个唤醒引脚。

    此致、
    Scott