This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC2818A:CT 引脚 b

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/630001/ucc2818a-ct-pinb

器件型号:UCC2818A

你好。

我有疑问。

我想到的是同步操作。

请告诉我 CT 引脚阈值。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    CT 阈值为1V
    此致
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好。

    感谢您的回答。

    还有其他问题。

    随附文档的详细信息。

    感谢 you.e2e.ti.com/.../UCC2818A1.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您的问题的答案是:
    Q1:是的、这是 CT 引脚上出现的斜坡峰值电压的变化。
    Q2:5V 上的变化为+/- 2%

    此致
    John