This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SG2524:大小为"Curr Lim+"

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: SG2524

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/642833/sg2524-how-big-is-curr-lim

器件型号:SG2524

尊敬的团队:

我正在寻找"Current LIM+"的电流规格。 在表中、我看到 ist (max)=10mA、但由于"Current LIM+"不是唯一的电流、因此我基本上只知道它不应大于10mA。

BR、
Nico  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nicolas、

    感谢您关注 SG2524。 电流限制阈值为200mV、从 CURV+到 CURV-。 请查看 reference.www.ti.com/.../sg2524.pdf 数据表中的第9.3.5节

    此致、
    本·洛夫
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ben、

    感谢您的回答。

    我知道数据表的这一部分。 我的主要兴趣是图6中的恒定电流有多大。 在与科林进行讨论后,我们认为它必须大约为10uA。 如果您有更详细的信息、我们将非常欢迎您的参与。

    BR、
    Nico