This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24450:该器件是否适合+85摄氏度的工作温度?

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24450

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/643113/bq24450-is-the-part-suitable-for-85-degc-operation

器件型号:BQ24450

需要为柴油交流发电机附近的铅酸电池充电。 发动机室内的环境温度可能很高、约为+55摄氏度。

请确认该器件是否合适、否则请建议替代方案。 预计会有大量的需求。

谢谢、

JayantD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    建议运行条件为+70C、IC 可接受+55C 的温度。 但 bq24450用于为阀门调节铅酸电池充电、此类电池的建议充电温度为0°C 至40°C。 请参阅数据表第15页的参考文献。