This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 三相 PFC

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: UC2854

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/630075/three-phase-pfc

主题中讨论的其他器件:UC2854

您好!

是否有三个 PFC 控制器可用? 或者、在500-700瓦的低功率下、我必须去使用电场端转换器吗? 如果是、我该怎么做? 我正在为 SMPS 寻找三相 PFC?

任何参考设计都将受到高度赞赏。

谢谢、此致、

Samrat。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Samrat、您好!
    您可以在电桥的直流侧使用三相二极管桥式整流器和 UC2854系列 PFC 控制器中的一个部件。
    多年来、这种技术已应用于多个几千瓦 PFC 转换器中。 TI 尚未发布此应用的参考设计。
    此致
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jhon、您好!
    UC2854是单相 PFC 控制器。 如何将其扩展到三相? 使用三个模块?
    请详细说明。
    谢谢
    Samrat
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Samrat、您好!
    三相在六二极管整流器中进行整流。
    然后使用单个 UC2854来控制这个经整流的高电压。
    使用这种方法可以实现高功率因数。
    此致
    John