This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61021A:有关反向为转换器供电的问题。

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61021A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/629650/tps61021a-question-on-back-powering-the-converter

器件型号:TPS61021A

大家好

客户希望在编程操作期间对转换器进行反向供电。 基本上、当他们对板载器件进行编程时、他们希望从外部电源向 TPS61021A 的输出施加3.5V 电压。  

问题

这会损坏器件吗?

执行此操作时、他们是否需要确保器件断电?  

那么是否需要移除输入电压?

谢谢

Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Jeff:
    本周为该部件提供支持的工程师是 ooo。 您将在下周获得答案。

    谢谢、
    Youhao
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。

    尊敬的 Jeff:

    它们可以在 TPST61021A 的输出端施加3.5V 电压。 它们不需要移除输入电压。 它们只需通过将 EN 信号设为低电平来禁用 TPS61021A。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    EN 信号连接到输入端、因此在这种情况下、输入电压将不存在、因此 EN 将因此而变为低电平。

    是否需要担心在向 VOUT 引脚施加外部3.5V 电压时、FB 引脚上的电压也将约为0.85V?

    此致、

    Ralph Giffone
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尽管 FB 引脚上有0.85V 电压、但没关系。 因为对于 TPS61021A、当 EN 为低电平时。 输入和输出是隔离的。 因此、在本例中、输出侧的外部电压是可以的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢、Helen!