This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 组合了 MPPT 能量收集和电池充电器

Guru**** 2475415 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25504, BQ25505, BQ25570, BQ25071

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/629750/mppt-energy-harvest-and-battery-charger-combined

主题中讨论的其他器件:BQ25504BQ25505BQ25570BQ25071

大家好、

我正在开发嵌入在游艇帆中的无线传感器系统。 我现在只需要解决电源问题。 每个传感器阵列平均消耗电流为100mA、电压为5V (峰值为300mA)。 我想通过3.2V 600mAh LiFePO4电池为其供电。 这将通过提供至少3.5V 200mA (最大 VOC = 5V)的太阳能电池并联网络进行充电。

系统在大部分时间都处于低光照状态(当帆船掉落时、可能是在半透明袋中)、在此期间、我希望收集尽可能多的能量。 因此、理想情况下、我将寻找一个单芯片、该芯片将:
-提供最大功率点跟踪
-为电池高效充电
在上面的参数内。
我可以找到能量收集器和电池充电器、但在此阶段不能找到一个组合的:

BQ25505 / BQ25570 / BQ25504 -能量收集装置、全部限制为峰值输入功率< 0.5W、而 my > 0.7mW

bq25071 -输入电压最小为3.75V 的 LiFePO4电池充电器

此应用对重量至关重要、因此我不想使用更重的电池。 它需要尽可能安全、因为设备会承受重载、因此不需要锂聚合物电池。 如果电池电量耗尽、则需要在几分钟内启动才能获得良好的照明、因此需要适当的太阳能输入(航行时空间不是问题)。

有人能建议使用单个 IC 还是2个组合来完成任务吗? 太阳能电池板可能会被并联并馈送至多个能量收集器、以便输入保持在功率阈值以下。 其缺点是、更大的太阳能电池板更节省空间、并且需要更少的易于损坏的接线。


非常感谢、
David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我目前正在研究这个问题、并将在我有答案时告知您。
    此致、
    Raheem
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:
    您可以将太阳能电池板并联连接到多个能量收集器件、并将所有 BAT 引脚连接到单个电池。 您可以使用 BQ25504或 BQ25570。 BQ25570具有一个集成降压转换器、根据您的应用情况、该降压转换器可能很有用。
    此致、
    Raheem
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢 Raheem,我认为这是可行的。
    此致、
    David