This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24250C:BQ24250C

Guru**** 2555010 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24250C, BQ27532-G1, BQ24250

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/639676/bq24250c-bq24250c

器件型号:BQ24250C
主题中讨论的其他器件: BQ27532-G1BQ24250

您好!

  我们的产品中使用的是 BQ24250C 和 BQ27532-G1。

我们使用8000mA 锂离子电池(4节并联电池)。

我们为电池充电、电池充满电、然后输入电流缓慢下降至0mA。

我们开始使用我们的产品、并使用电池耗电几小时。 如果连接外部充电器、我们可以充电、一切看起来都很好。

经过很长时间的几个小时后、当我们再次尝试充电时、IC 会检测到充电器、但充电无法启动。

只有取出电池、电池电量才会达到最低、然后我们才能开始为电池充电。

我们可以使用6小时的充电计时器、但仍然存在相同的问题。

我附加了原理图设计。

此致、

Simoni Yossi.e2e.ti.com/.../02.-Battery-Pack.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Yossi、

    从原理图中可以看出、主机和监测计都连接到 bq24250的 I2C 线路。 哪个器件控制充电器?

    编辑:另一个问题是、您的设置是什么、对于 bq27532、'FC Clear %'和'FC Clear Vol'在数据闪存配置中?  


    此致、
    Joel H

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joel、

    MCU 通过 BQ27532-G1进行通信。

    R303和 R304连接到 MCU。

    R209和 R211将 BQ27532-G1连接到 BQ24250C。

    R210和 R223未连接、可选。

    FC 清除百分比参数为-1

    FC 清除电压为3900mV。

    我面临另一个问题、即我可以读取寄存器数据。

    我可以使用这些 IC、但大多数都无法读取数据。

    我收到一条错误消息、如左下方的"Attache screen captive"中所示

    此致、

    Simoni Yossi。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Simoni、

    我还有一个问题是、当您再次尝试充电时、电池的电压(如我的电量监测计所示)?  

    它需要低于您告诉我的3900mV、以便为电池充电。

    对于数据闪存读取失败、请尝试遵循此 e2e POST 建议 以查看这是否有用。

    此致、

    Joel H