This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP2951-Q1:LP2951-Q1 Vout 引脚绝对最大值

Guru**** 2601915 points
Other Parts Discussed in Thread: LP2951-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/630539/lp2951-q1-lp2951-q1-vout-pin-absolute-max

器件型号:LP2951-Q1

尊敬的支持团队

您能否提供 LP2951-Q1 Vout 引脚的绝对最大值?

我的客户 担心其他电源轨短路。

此致

永川体野郎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tomohiro、

    系统中的其他电源轨是什么? 该器件的绝对最大值表未显示任何输出引脚的值、但我看到、使用外部电阻分压器时可设置的最高输出电压为30V。

    -Kyle