This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5113:同步升压中的 LM5113和 EPC2020

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5113

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/630505/lm5113-lm5113-and-epc2020-in-synchronous-boost

器件型号:LM5113

您好!

我正在为 LED 应用设计12V 至30V 同步直流/直流升压转换器。 能否使用 LM5113驱动上部 GaN?

在转换器的 Concepcion 下方:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Piotr、

    感谢您的提问。 我已经查看了您的原理图、看起来不错。 驱动器能够驱动高侧 FET、并且可以独立控制两个 FET。 由于高侧驱动器使用自举结构、请确保根据以下公式正确选择了您的自举电容器 C11。 此外、请将自举电容器尽可能靠近 IC、因为这将是 HS 栅极驱动环路的一部分。  

    此外 、作为一般建议、我建议您使用 LMG1205。 该器  件与 BGA LM5113引脚对引脚兼容、具有相同的规格和增强的可靠性优势。

    希望这能解决您的问题、如果您需要其他信息、请告诉我。

    谢谢、此致、

    连星福