This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54202:输出0V、EN 引脚悬空

Guru**** 2554390 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54202, TPS54202H

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/642836/tps54202-output-0v-with-en-pin-floating

器件型号:TPS54202

您好!  

我使用的是 TPS54202、VIN = 5V、VOUT = 3.3V、IOUT = 0.6A。 I 应始终启用:因此我将 EN 引脚悬空、但无论负载为(6 Ω= 0.6A)还是无负载、它都处于关闭状态(输出为0V)。

我测试了两个电路板、因此我认为这不是单个器件功能错误的问题。

我发现 EN 引脚为0V:由于内部上拉、我预计电压会超过阈值。

当我将 EN 引脚连接到20K 上拉至外部1V8时、器件开始工作、提供的 VOUT = 3.3V。

我的设计出了什么问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Cerruto、
    在数据表中、说明清楚地表明、如果 EN 悬空、器件可以加电。
    仔细检查、TPS54202是否在电路板上、而不是在其他器件上。 (我知道其他一些引脚对引脚器件无法支持 EN 悬空)
    2.检查输入电压是否为5V? (如果 VIN 低于4.4V、则器件无法加电)
    3.上传布局以进行检查
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Antonio、

    能否帮助您仔细检查您使用的 TPS54202的版本? TPS54202有两个版本:TPS54202和 TPS54202H。 TPS54202可悬空 EN 以启用、但 TPS54202H 无法启用。 我不确定您是否使用了 TPS54202H 而不是 TPS54202。 谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、没错!
    在我的电路板上、有 TPS54202H 代替 TPS54202。
    非常感谢
    Antonio