This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5113:LM5113

Guru**** 2562210 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5113, LMG1205

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/630123/lm5113-lm5113

器件型号:LM5113
主题中讨论的其他器件: LMG1205

您好!  

在 BGA 封装中,是否需要将引脚 D4连接到 C1? 还是在组件中制作?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您对 LM5113的提问。

    两个引脚 C1和 D4 (HS)在内部连接、无需在电路板上进行连接。

    尽管建议尽可能做到这一点、因为这会降低两个引脚之间的电感。

    此外、作为一般建议、我建议您使用 LMG1205。 该器 件与 BGA LM5113引脚对引脚兼容、具有相同的规格和增强的可靠性优势。

    我希望这能解决你的问题。

    谢谢、此致、

    Alberto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Alberto、

    感谢您提供这些信息。 但与 LM5113相比、LMG1205有哪些改进?
    为了供您参考、我设计了一个降压转换器(30V => 12V)、其中 EPC GaN MOSFET 使用您的组件驱动5V 电压。

    谢谢你
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    感谢您的提问。 我可以帮助回答这个问题。

    LMG1205与 LM5113具有完全引脚对引脚和功能兼容性。 LMG1205具有更好的输入噪声滤波、更短的高侧启动时间以及更可靠的关断状态栅极至接地锁存器。

    我认为 LMG1205非常适合您使用 EPC GaN 的30V 至12V 降压转换器设计。 请确保您遵循数据表中的布局建议、以获得最佳驾驶性能。

    谢谢、此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    感谢您提供这些信息。 您是否在 WSON 封装中使用了 LMG1205?  

    谢谢、此致、

    克莱蒙特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Cl é ment、

    感谢您的提问。 目前、我们不提供采用 WSON 封装的 LMG1205。 但是、BGA 封装确实提供了更小的寄生效应、从而更大限度地减少快速开关期间的栅极环路振荡。

    谢谢、此致、