This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5175:ISNS+和 ISNS-至 GND 还是上拉至 Vout?

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/642161/lm5175-isns-and-isns--to-gnd-or-pull-up-to-vout

器件型号:LM5175

团队、

我的客户发现了三个关于 ISNS+和 ISNS-引脚的不同建议。
您能否说明正确的用法、或者、如果所有三种解决方案都有意义、那么每种配置的优势是什么?

  1. 在线仿真(我猜是 webench)显示了两者都连接到 GND:
  2. 参考板显示它们连接到 Vout:
  3. 根据数据表、如果未使用、则应将其短接。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    该工程师目前不在办公室、他将在下周早些时候回复。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这些是差分输入、只要将连接到相同的共模电压轨:Vout 或 Vin 或 GND、就可以使用其中任何一个。