This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62160:负载测试会损坏 IC

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61260

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/640527/tps62160-load-test-cause-damage-to-ic

器件型号:TPS62160
主题中讨论的其他器件:TPS61260

您好!

TPS61260、  

输入= 7.5V

输出= 3.6V

首先为电路通电、然后加载200mA 电流。 几次之后、器件损坏、输出电压变为6.3V。 如果我们将输入降低至6V、输出将变为4.8V。 输出变为 Vin - 1.2V。

是否有什么想法导致了这种情况?

2.为什么 IC 阻尼后输出始终比输入低1.2V?   

谢谢。

- YY

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、YY、

    遗憾的是、这不是调试中有用的信息类型。 我们需要看到"几次"的波形。

    一种常见的损坏形式是输入过压。 我建议查看用于此测试的电源、看看它是否在启动时过冲等

    您还可以更换电路板上的 IC、以确保损坏的是 IC、而不是其他东西。

    最后、这是 EVM 还是您自己的 PCB? 如果您自己的 PCB、您可以在此处发布布局以进行检查。 糟糕的布局会破坏直流/直流。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、YY、

    您是否能够从客户处获得更多详细信息?