This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54260:如何为蜂窝调制解调器供电

Guru**** 2769615 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/630325/tps54260-how-to-power-cellular-modems

器件型号:TPS54260

尊敬的 TI 社区

我有一个价格驱动型客户项目的请求。
TI 是否提供为蜂窝式调制解调器供电的解决方案? 因此、输出电压为3.8V、峰值电流为3A、并且以5V 输入电压为例、具有出色的射频性能。

Micrel 对此确实有非常好的应用手册:
ww1.microchip.com/.../ANLPS300.pdf

他们在此处将 MIC38300升级为降压- LDO 组合。

从 TI 仅找到了基于 TSP54260的2010年应用手册:
www.ti.com/.../slva412.pdf

TI 电源解决方案是否有用于此目的的新解决方案? 您是否了解有源器件的任何参考设计或应用手册? 尤其是出色的射频性能使使用简单降压转换器的设计变得复杂。

感谢您的回答。

Felix

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    如果您正在寻找宽输入电压(5V-36V)和低噪声解决方案,我建议您选择 LM53635。 它的开关频率为2MHz,具有良好的压降性能,良好的 EMI 性能(由于其封装、扩频选项和引脚排列)以及良好的负载瞬态性能。


    ----阿姆布雷什