This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23841:TPS23841 SAM 实施

Guru**** 2588125 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23841, TPS23861, TPS2384

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/637659/tps23841-tps23841-sam-implementation

器件型号:TPS23841
主题中讨论的其他器件: TPS23861TPS2384

您好!

客户正在评估 TPS23841。  

数据表表表表7中有一条关于端口启用/禁用寄存器的注释(下面以黄色条突出显示)。 观察到、当寄存器被置位时、端口不能被配置。 客户希望在 SAM 模式下使用 IC、并在需要时启用/禁用端口。  

请提供有关此实施的更多信息吗? (如下面的数据表中所述、此信息可由工厂提供)

谢谢、

金属

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mete、

    我已通知我们的 PSE 专家。

    谢谢!
    Tom A.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mete、

    您可以查看下面的链接、了解这是否对您有所帮助。 如果没有、请告诉我。
    www.ti.com/.../sluz014.pdf

    顺便说一下、这个插座非常旧、我们实际上不推荐它。
    您可以查看我们的明星产品 TPS23861。 它也能满足您的需求。

    非常感谢。
    此致
    Jack Chen
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢 Tom 的支持!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Jack:
    我已经看到了该勘误表、但似乎是针对 TPS2384。
    您能否确认勘误表是否也涵盖 TPS23841?
    谢谢、此致、
    金属
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mete、

    勘误表也涵盖了 TPS23841。

    那么、您是否使用 ALTB? 您可以使用 Alta 来检查它是否起作用。

    非常感谢。

    此致

    Jack Chen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Jack:
    感谢您的确认、如果是关于我们的问题、我将查看勘误表。
    我将与客户联系以设置 Alta。
    此致、
    金属
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Jack:
    勘误表与我们的问题不完全相关。 据我了解、当您在禁用端口后尝试启用端口时、可能会出现问题。
    客户正在尝试禁用其中一个端口、但尚未成功。
    如果您建议如何使用 SAM 模式控制端口、我将不胜感激。
    谢谢、
    金属
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mete、

    如何使用 Alta 进行测试? 是否有任何更新?

    1.您是否会读取 通用读取寄存器(寄存器选择地址= 0000)来检查芯片版本? D3 D2的结果如何?

    将 通用控制写入寄存器(寄存器选择地址= 0001b)的所有端口禁用位 D1写入逻辑1、以检查是否可以禁用该端口?

    3.您的意思是只能禁用一个端口,其他端口如何?

    非常感谢。

    此致

    插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mete、

    由于此主题已打开一段时间、我假设您找到了解决您的问题的方法。 因此、我将认为该线程已关闭。

    如果您仍需要有关此问题的帮助、请随时回复 Jack。

    谢谢、
    Tom A.