This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 什么是电池温度模型和 FET 温度模型

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/630441/what-are-cell-temperature-model-and-fet-temperature-model

器件型号:BQ40Z50-R1

您好,

    什么是电池温度模型和 FET 温度模型? 我是否需要设置这些参数?

如果不是,在什么条件下需要设置?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    这些用于热敏电阻、用于监测电池和 FET 的温度。 如果您使用的热敏电阻与我们的参考设计中的热敏电阻相同、则无需更改这些热敏电阻。 如果使用10K NTC 1以外的其他热敏电阻、则需要使用随附的 Excel 表格计算系数。

    e2e.ti.com/.../0724.bq40z50-family-Thermistor-Coef-Calculator.xlsx

    谢谢

    Onyx