This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS546C23:采用两相配置的 Vout 寄存器

Guru**** 2561640 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS546C23

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/630227/tps546c23-vout-register-in-2-phase-configuration

器件型号:TPS546C23

您好!

在两相配置中、我有关于 READ_VOUT 命令的问题。 是否将 Salve 器件的寄存器更新为 VOUT 值?

根据此处的文章 :e2e.ti.com/.../2258552 、我 认为从器件中的寄存器可能不会更新。 请确认这是否正确。

谢谢、

Sepeedah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    为了进一步阐述我的问题、在数据表中建议让从器件的 RSN 和 RSP 引脚悬空:"对于采用两相配置的回路从器件、输出电压感应或调节不需要遥感放大器。"

    那么、是否有另一种方法可以更新 VOUT 寄存器、或者该寄存器不会在从机中更新?
    此外、是否可以连接从器件上的 RSN 和 RSP、以便我们可以更新 VOUT 寄存器、或者这会导致系统冲突?

    谢谢、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于配置为从器件的 TPS546C23、

    • 如果遥感引脚 RSP/RSN 未连接到输出端、并且 DIFFO 引脚悬空、则差分放大器的输入和输出悬空、向从器件发出的 READ_VOUT 可能返回零。

    • 如果遥感引脚 RSP/RSN 连接到输出、同时 DIFFO 引脚悬空、则向从器件发出的 READ_VOUT 将返回实际输出电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我在工作台上进行了验证。

    对于从器件、
    −如果遥感引脚 RSP/RSN 未连接到输出端且 DIFFO 引脚悬空、则差分放大器的输入和输出悬空、READ_VOUT 可能返回零。
    −如果遥感引脚 RSP/RSN 连接到输出、同时 DIFFO 引脚悬空、READ_VOUT 将返回实际输出电压。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的团队! 我假设将从器件的 RSP/RSN 引脚连接到输出不会根据基准结果导致任何冲突或问题。

    谢谢、
    Sepeedah