This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5175:似乎芯片偶尔会在故障条件下启动、从而导致高电流击穿或短路。

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5175

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/630432/lm5175-it-appears-the-chip-can-occasionally-start-in-a-fault-condition-resulting-in-a-high-current-shoot-through-or-short

器件型号:LM5175

LM5175我们的应用电路主要从数据表中的应用中移除。 在此应用中、 FET 晶体管将电源从 系统的其余部分切换到稳压器。  故障情况似乎与将电源快速导通至28VDC 有关。 由于探头会减慢上升时间、我们还无法在检测到事件时捕获该事件。 我们的系统向直流/直流系统施加22至32VDC 的电压、当发生故障时、持续的功耗非常高、直至系统中的某个部件发生故障。 如果实验室电源足够大、系统保险丝将熔断。 否则、实验电源将通过降低电压来限制电流、从而破坏将电源切换到直流/直流转换器的 FET。

为了发生此故障、LM5175逻辑中的某个器件会使能错误的 FET、从而建立从 VIN 到返回的直接路径。 是否存在可由快速上升 VIN 跳闸的内部逻辑复位电路?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否曾测试过我们的 EVM? 尽管您的设计基于数据表中显示的原理图、但我们仍希望查看您自己的原理图、并请准确标记组件值和器件型号。

    谢谢、