This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100EVM:Battery Management Studio 和电流校准

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100EVM, BQSTUDIO, BQ34Z100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/642076/bq34z100evm-battery-management-studio-and-current-calibration

器件型号:BQ34Z100EVM
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIOBQ34Z100

您好!

我将 BQ34Z100EVM 与 Battery Management Studio 1.3.79搭配使用。 我想为特定的电池创建一个黄金文件:镍氢 VHT-F、12节串联电池(ARTS 能源)。

我在电压中校准了监测计、没有任何问题、但我认为电流校准无法正常工作。 我遵循了 slu904中的说明:

我在 BAT+和 PACK-之间使用-2000mA 校准电流之前校准 CC 偏移和电路板偏移、但 bqStudio 中的电流值不同。 校准后电流值是否正确,或者我是否应进行优化周期(充电/放电)以获得正确的电流值?

非常感谢您的参与、  

Tom

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tom、
    在继续优化周期之前、必须确保电流测量值正确。 您当前的校准程序是什么?校准后的错误是什么? 您是否收到错误消息或仅收到错误报告的电流?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我使用-2A 负载对电池放电、并使用万用表测量电流。 我没有收到错误消息、只是报告了错误的电流。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tom、

    校准后的误差百分比是多少?

    校准前
    1) 1)监测计报告的电流是多少?
    2) 2)您的万用表测得的电流是多少?

    校准后
    1) 1)监测计报告的电流是多少?
    2) 2)您的万用表测得的电流是多少?

    此致、
    Bryan Kahler
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bryan、

    很抱歉耽误你的回答。 我无法回答您的问题、因为在经过一些校准周期后、我会发现一个良好的 Error_max (1%)值、并且即使电流值错误、我也会创建一个黄金映像。

    之后,我使用以下命令重置电量监测计:Programming -> Browse -> bq34z100_G1_V0_16_build_17.srec -> Program to make a other calibration of the 电量监测计,但 Battery Management Studio (1.3.79)未检测到电量监测计(仪表板):

    您是否有办法解决此问题?

    此致、

    Tom

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Tom

     使用3.1c 版本 固件对监测计 EV2300进行编程将使监测计实现砖型、您将无法恢复芯片。 您需要使用第二个 EV2300和以下链接更新 EV2300上的固件。

    e2e.ti.com/.../8306.EV23000_5F00_876FW-Updater.zip

    谢谢

    Onyx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Onyx、

    感谢您的回答。 我将在这一周内收到另一个 EV2300、我将对其进行更新。

    此致、

    Tom
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢大家的帮助!

    在我更新 EV2300后、bqStudio 检测到监测计、并进行电流校准。

    此致、

    Tom