This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ28Z610:Bqstudio 中的电流校准工具未更新.srec 文件

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/630421/bq28z610-current-calibration-tool-in-bqstudio-did-not-update-srec-file

器件型号:BQ28Z610
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO

我有一个黄金.srec 文件、该文件已经过学习周期、现在已投入生产。  我们发现、在某种程度上、电流读数现在具有16mA 的偏移。  我们没有追溯到修订版本以查看发生了什么、我们只是想快速修复当前校准。  我有一个评估板、我将.srec 文件加载到该评估板上、并使用 Bqstudio 无法更新 当前.srec 文件中的校准值。  我可以使用未保存的出厂.srec 文件执行此操作。  生产代码中是否有停止校准更新的位?  此外、我能否在此网站的某个位置获取原始出厂.srec 文件。  我可以在此文件中使用校准、然后使用.cvs 文件来修改我的黄金文件。  我猜测、由于当前读数不佳、我的学习周期也可能不好、因此我计划重新执行此操作。

感谢你的帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Edward:

    链接至以下默认固件:
    www.ti.com/.../sluc599

    为了进行校准、您需要确保器件不处于密封状态、并且每个电池上都有足够的电压。 最好>3.5V

    谢谢
    Onyx