This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ20Z655-R1:使用2S2P 用户可更换锂聚合物电池

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50-R2, BQ34Z100-G1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/630418/bq20z655-r1-using-2s2p-user-replaceable-lipo-battery

器件型号:BQ20Z655-R1
主题中讨论的其他器件: BQ40Z50-R2BQ34Z100-G1

您好!

我们希望使用2S 锂聚合物电池组、并且我们希望电池是用户可更换的。 我们正在考虑2S2P 封装。 我的问题是:

  1.  BQ20Z655-R1是否适合此应用的 IC?

  2. 使用2P 电池是否存在任何问题? 因为监测计将测量两节并联电池并将其视为单节电池。

  3. 当用户定期更换电池时、电量监测计是否存在任何问题? 每次更换电池时、监测计如何跟踪电池?

  4. 此设计中是否需要考虑其他注意事项、或者我是否可以将2S2P 视为2S1P?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Eesu、

    由于 bq20z655是电池组侧测量仪表、而且很旧、因此不是您的应用的理想选择。 如果您考虑使用电池组侧电量监测计、bq40z50-R2是您的最佳选择。 请注意、对于电池组侧电量监测计、不应更换电池。 它们始终应连接到监测计、以便保持高精度。 不建议在多节电池应用中更换电池、因为终端用户可能会放置在不平衡的电池中、这会导致一节电池的老化速度快于另一节。 如果在插入电池时有办法确保电池处于相同的电压、则考虑使用我们的多节电池组侧电量监测计、该监测计可用作系统侧电量监测计- bq34z100-G1。 它不测量电池的各个电压、而是测量电池组电压。 我必须再次强调、您必须确保电池平衡。

    谢谢
    Onyx