This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100-G1:内部分压器

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/630284/bq34z100-g1-internal-voltage-divider

器件型号:BQ34Z100-G1
主题中讨论的其他器件:BQ34Z100

早上好、

到目前为止、我已在项目中将 BQ34Z100用于多节电池组。

现在、我必须将其用于单节锂离子电池组、我对数据表中推荐用于此类应用的内部分压器有疑问:

"对于单节电池应用、不需要外部分压器网络。 在 IC 内部、BAT 引脚的 kΩ 是一个标称5:1分压器、在顶部桥臂中为88 μ F、在底部桥臂中为22 μ F。'

我的问题是:

  • 内部分压器网络是否始终连接到电池、从而产生30-40uA 范围内的永久电流?
  • 仍然可以将外部分压器网络(由 Ven 引脚驱动激活 MOS、如用于多节电池应用)用于单节电池组、还是不建议这样做?

非常感谢您的回复。

此致

Matteo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Matteo
    请仔细阅读 EVM 用户指南。 其中讨论了如何将监测计用于单节电池以及分压器的配置。

    谢谢
    Onyx