This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 输出电压分辨率为12mV 的转换器

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS548B22, LM10011

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/642470/converter-with-output-voltage-resolution-of-12mv

主题中讨论的其他器件:TPS548B22LM10011

大家好、

我们正在为我们的新设计之一寻找电源解决方案。 这是一个关键的设计、我们正在为全球客户之一进行设计。

参考设计中使用的 PMIC 的成本更高、我们正在寻找成本优化的解决方案。

根据我们的客户建议、我们目前有一些临时解决方案。

但我对这种设计不满意、并在寻找一些改进。  

12V 至1V +/- 30mV 的单输出转换器

我们必须根据处理器的 VID 输入以12.5mV 的分辨率更改输出电压

DA_V / DA_ALT_V VDD 电压的二进制值
00000b 1.025V (默认值)
00001b 0.9875 V
00010b 0.9750 V
01000b 0.9000 V
10000b 1.0000 V
10001b 1.0125 V
10010b 1.0250 V
保留所有其他值

TI 是否提供任何转换器?

我们的导游很好。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您需要多少输出电流?  您能否转换这些二进制值以发出 PMBus 命令、或者是否需要具有5位输入的直接二进制控制?  或者、由于您只有七个定义的状态、您可以使用外部逻辑将转换为4位(删除始终为零的第3位)或转换为3位?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 John、 PMBus IC 的成本有点高。 因此,我们将使用普通转换器,计划通过多个具有处理器 IO 引脚的 MOSFET 来控制 FB 电阻器。 额定电流最大电流为16.6 A 典型值为11 A、我们计划在设计时增加25%的裕度、因此总共为20A。 Arun
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在这种情况下、我可能首先查看 TPS548B22。  请告诉我您的想法。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您可能还需要将 LM10011视为 VID 控制器、而不是分立式 FET 解决方案。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 John: 感谢您的建议 、您可以将 TPS548B22和 LM10011集成在一起、 但我在转换器中看不到任何反馈引脚。 谢谢 Arun
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TPS548B22使用真正的遥感。 RSP 引脚本质上是 FB 引脚。 让我检查一下、确保这些 TPS548B22与 LM10011兼容。 我不直接支持这些器件中的任何一个、但我对我不直接支持的许多器件都有一般的了解。 我将在星期二之前离开办公室、但明天可能会得到您的答案。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    早上好!

    对此进行了任何更新?

    Arun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    美国的营业时间还在营业时间之前(尽管我在休假当天也很早开始营业)。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我有一些其他信息。 请直接与我联系。 J (dash) tucker (at) ti (dot) com
    谢谢、