This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A66-Q1:PG 引脚灌电流能力

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/630238/tps7a66-q1-pg-pin-sink-current-capability

器件型号:TPS7A66-Q1

尊敬的先生。  

我的客户正在为其系统评估 TPS7A6650-Q1。  

他们面临 EMC (抗扰性)问题、然后在更改 PG 引脚上拉电阻器值时找到解决方案

从10kOHM 到1KOhm。  

现在、他们询问 PG 引脚灌电流能力、因为数据表中不清楚。  

请提供您的建议。  

灌电流能力。  

  请阐明 PG 引脚灌电流能力、并提供建议、这是没有问题的  

  将上拉电阻值从10kOHM 更改为1KOhm。  

对 VOL 的影响。  

 我假设上拉电阻值的减小会导致 VOL 电平由于灌电流而上升

 电流增加。 数据表看起来在 IOL=0.5mA 的情况下定义了 VOL=0.4V。(这意味着 Ron 为

 内部晶体管将为800OHM。 我认为它会很大)

 因此,我想再次确认:  

 在 IOL = 0.5mA (10kOHM 上拉至5V 输出)下、VOL = 0.4V 是否真正定义?

此致、  

H. Sakai

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hideyuki、您好!

    通过使用电流源强制电流进入节点、然后测量电压、来测试电压。 正确的做法是、最大 Ron 为800欧姆。 这可能会在使用1k 电阻器时出现问题。 由于导通电阻较高、我建议您在 PG 引脚上使用10k 至100k 电阻器。 除非您可以容忍系统中的更高逻辑低电平输出。

    您是否尝试将 PG 连接到系统中的另一个电压轨? 如果您对器件性能有任何影响、您是否能够通过 EMI 测试?

    此致、
    标记