This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM26484:关于 LDOGATE 的电压

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: LM26484

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/642609/lm26484-about-the-voltage-of-ldogate

器件型号:LM26484

大家好、

 我的客户现在正在使用 LM26484设计 proto 类型。

 我对一个案例有疑问、他不使用内部函数
 LDO (ENLDO =低电平)。
 我知道、不管怎样、LDOGATE 引脚的电压将是低电平
 引脚电压的影响。
 我的理解是否正确?


此致、
Tsuyoshi Tokumoto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Tsuyoshi、

    如果 ENLDO 为低电平、LDOGATE 也必须保持低电平、以避免从 VIN 到 LDO 输出的泄漏。

    此致、
    Jari Niemelä í a
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JARI-SAN、您好!

     非常感谢您的快速回复。

     让我再问一个问题。
     如果从未使用过内部 LDO (ENLDO=低电平)、LDOGATE 引脚和将会
     LDOFB 引脚能够保持悬空?

     有问题吗?

    谢谢、此致、
    Tsuyoshi Tokumoto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    东本-圣

    如果未使用 LDO 控制器(LDOEN = 0且电路中未连接 FET)、那么我不会看到任何 LDOGATE 和 LDOFB 引脚悬空的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Berner-San、

    非常感谢您的快速回复。
    您的回复非常有帮助。

    谢谢、此致、
    Tsuyoshi Tokumoto