This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76PL455A:通信时序问题

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/630412/bq76pl455a-communication-timing-question

器件型号:BQ76PL455A

大家好、

客户对 BQ76PL455A 有疑问:

 我对通信时间有疑问。  对于各种命令和响应消息、BQ 器件的响应时间是多少?  我正在创建一个 USB 转 BQ 通信适配器,并希望在通信路径中添加一些计时电路。  我们实施通信的方式与 BQ 用例文档中描述的方式类似,使用 CAN 收发器将 UART 信息发送到处理器和从处理器发送到 BQ。  我想添加一个 RX 电路,以防止 TX 工作时发生 RX 动作。  了解响应速率有助于我将电路调谐到该最短响应时间。

 

在 TI 提供的 BQ76PL455_GUI 应用上、如果应用在向 BQ 器件传输消息时看到回波、软件是否兼容?  这与上述问题有关。

谢谢、

Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Brian、

    如果您尝试与 PC 通信以进行微调、我们将使用 FTDI 提供的用于转换 USB 串行接口的 TTL-232R-5V 电缆。 我非常确信每个 EVM 都附带了它们、且售价为~ 15美元。

    我可以想象、响应速率与您使用的波特率(125k、250k、500k 或1M)直接相关。 您是指 p455上的 RX 还是 MCU 的 RX? 我从来没有见过这样一个你描述为 pl455实现的电路、因为它在处理事务和执行命令所执行的任何操作之前不应该发送响应。

    对于 GUI、我确信从技术角度来看、可以对其进行修改以回显命令、这将涉及软件的自定义版本。 我想我们不会为此投入资源。 如果需要、我建议使用逻辑分析仪之类的器件来捕获相关命令...