This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A47:TPS7A4700输出噪声性能与其输入之间的关系

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS114S08, TPS7A39

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/630331/tps7a47-the-relation-between-tps7a4700-output-noise-performance-and-its-input

器件型号:TPS7A47
主题中讨论的其他器件:ADS114S08TPS7A39

您好!

我正在使用 ADS114s08 16位 ADC 为仪表系统设计电源、我想问一下如何使用 LDO 的隔离式直流/直流输入。 直流/直流转换器是否会降低 LDO 的噪声性能? 还是无论输入噪声如何、噪声性能都会受到影响?

直流/直流转换器的输出为6伏、开关频率为100 KHz。  TPS7A4700处于5V 输出模式。

此致、

Mahmoud

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mahmoud、

    数据表中显示的噪声规格是一个典型值、仅对理想低噪声输入有效。 噪声规格仅用于显示 LDO 的固有噪声。 如果在 LDO 之前有一个开关转换器、则开关频率及其谐波上会出现一些尖峰。 这可能会导致器件在较高频率下的噪声性能下降。

    您可以在第36页的 TPS7A39数据表中看到一个示例、其中 LDO 之前使用了一个直流/直流转换器。 您可以将该图与第11页和第12页的图进行比较、其中显示了具有理想源的噪声、并且不存在开关峰值。

    此致、
    标记