This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100-G1:使用密封电池访问制造商数据

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/630298/bq34z100-g1-access-manufacturer-data-with-sealed-battery

器件型号:BQ34Z100-G1
主题中讨论的其他器件:BQ20Z95

您好!  

是否可以使用密封电池访问制造商的数据? 类:配置。 子类:数据。

我们的客户希望访问以下数据:制造日期/序列号/器件名称/器件化学成分/等 (如 BQ20Z95)。

因为如果我理解正确,那么如果组件是密封的,所有数据闪存都将被阻止读取(制造商信息-块 A[1...31]除外)。

正在等待您的阅读、

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Charles、

    数据表中显示了制造商信息块、可通过密封方式访问。 可以在密封模式下访问序列号-有一条命令用于读取此序列号。 器件类型和化学 ID 也可在密封模式下访问。 请参阅数据表中的表2。 制造日期可以放在制造信息块中、以便在其默认位置不可访问的情况下进行访问。 您可以轻松地对其进行测试。

    谢谢
    Onyx