This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2375:PoE 隔离电容器安全等级

Guru**** 2810285 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/642989/tps2375-poe-isolation-capacitor-safety-rating

器件型号:TPS2375

您好!

传统上、PoE 安全电容器并不是一个安全额定电容器、只要它的额定电压为1500RMS/2250VDC。

既然有新的安全标准 IEC62368替代了 IEC60950、这是否改变了要求?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    IEC 60950-1标准中的 TNV-3类别应转换为 IEC62368-1标准中的 ES2类别。 电容器远远超过了两者中的1.5kV 过压要求。

    谢谢、
    Tom A.