This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] bq27500:创建黄金映像后更改数据存储器配置

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/630373/bq27500-changing-data-memory-configuration-after-creating-golden-image

器件型号:bq27500
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO

您好、 已经创建了最大电荷设置为4.2V 的黄金映像。 如果我现在想将其更改为4.1V、我是否要使用 bqstudio 工具进行更改? 这种变化如何转化为黄金映像? 我是否再次单击"创建图像"按钮?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、您使用 bqstudio、更改它、发出重置命令、然后创建另一个黄金文件。

    谢谢

    Onyx