This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A47:最低启动温度

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A47, TPS7A4701-EP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/643106/tps7a47-lowest-temperature-to-start

器件型号:TPS7A47

您好!
我们开发了用于射频发送器的低噪声放大器。 我们的器件计划放置在无线电塔的顶部。 由于高速风、可能会非常冷。 我们的不同之处在于最低温度可能会达到-50 C。我们不在此温度下工作、但希望启动(开启)。 例外情况是、该器件在一段时间内可自行预热至-40 C、并可在工业温度范围内按预期工作。
您能同意我们的想法正确、这种行为很可能发生吗? 或者我们应该在器件中放置额外的加热器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Vladimir、

    TPS7A47的设计、测试和特性包括能够在-40至125 C 的温度范围内启动。LDO 可能会在低于-40 C 的温度下启动;但是、我们无法确保这样做。 我们建议放置一个额外的加热器以确保启动。

    或者、TPS7A47具有具有扩展温度范围 TPS7A4701-EP 的版本。 EP 版本的设计、测试和额定工作温度范围为-55°C 至125°C

    非常尊重、
    Ryan