This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25703A:bq25703A//稳压器拓扑

Guru**** 2589275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/642165/bq25703a-bq25703a-topology-of-regulator

器件型号:BQ25703A

您好!

让我来询问一下直流/直流转换器的工作拓扑、例如电压模式或电流模式。 客户希望了解它是为了了解负载瞬态响应。

此致、

Satoshi / Japan Disty

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    很抱歉询问您何时忙、但我正在等待您的回复。
    此致、
    Satoshi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    COMP2用于电流环路。 COMP1用于电压环路。

    Comp1和 Comp2参数由设计团队仔细选择、以涵盖所有临界情况; 然后、验证团队花费大量时间对这些 COMP1和 Comp2参数进行评估。

    我们不希望客户花费大量时间重复同样的工作。 因此、我们建议保持相同的 COMP1、COMP2参数和合理的输入/输出电容。