This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22918:外部电容降低

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS22918

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/630257/tps22918-external-cap-reduction

器件型号:TPS22918

您好、应用团队、

我对 TPS22918外部电容器有2个问题。
0.1uF Cin 是否足够? 或者、移除 TPS22918附近的 Cin 时是否存在任何问题?  (在这种情况下、另有44uF 被放置在同一 Vin 线路上的电压不是很近。)  
2.当 CT=0pF 时、是否可以打开 CT 引脚?
客户希望尽可能降低总 BOM 成本、因此这是判断 TPS22918或分立式解决方案的重要因素。

提前感谢、
新亚·索本
TI 日本东部地区 FAE

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shinya、

    输入电容的用途是在开启期间支持电源。 具体而言、由于开关的输出电容、将产生浪涌电流、电源需要能够处理此电流。 如果电源可以处理此问题、则不需要输入电容。

    2.是的、如果 CT=0pF、则 CT 引脚可保持悬空(断开)。

    谢谢、

    Alek Kaknevicius