This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM846C23DEVM-807:TPSM846C23DEVM-807

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: TPSM846C23DEVM-807

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/643056/tpsm846c23devm-807-tpsm846c23devm-807

器件型号:TPSM846C23DEVM-807

你(们)好

我正在测试 TPSM846C23DEVM-807评估板。 我使用额定电压为0-35V、45A 的电源、通过500mm 电缆连接到 TPSM846C23DEVM-807的输入端子。 从 TPSM846C23DEVM-807输出到直流负载、我使用的是8AWG 电缆、该电缆连接到 TPSM846C23DEVM-807的一组输出电压端子、并 连接到可支持100A 电流的直流负载的 PGND。 我尝试在1.8V 输出时将负载从0A 变为70A、但它在22.5A 停止、我无法增大。

您能告诉我这是否是电缆问题、因为我将引脚接线端子接线片压接到连接到 Vout 和 PGND 的一端-我使用的电缆相当粗、因此我不应该对电流限制产生问题。

您能不能建议出现什么问题? 如果我仅使用一组导线将短电缆以菊花链形式连接至其余的 Vout 终端连接、请参阅显示直流负载连接的 Pico 1和显示 TPSM846C23DEVM-807输出和输入连接的 Pic。 请提供建议、以尝试将电流增加到至少45A。

此致

罗尼